運算子庫:硬體平台
此運算子代表灰階線掃描 GigE Vision 攝影機與「VisualApplets 」之間的影像資料介面。 此運算子需要一個類型為CAM 的「VisualApplets 」資源。 請在資源對話方塊中設定攝影機的資源索引。 資源索引 0 將相機映射至埠 0,索引 1 映射至埠 1,以此類推。 如需更多資訊,請參閱「裝置資源的分配」。
此運算子可進行設定,以支援 GigE Vision 標準所指定的不同資料格式。 下圖說明了這些資料格式。

封包格式需要 3 個位元組來傳輸 2 個像素。 MONO8 與 MONO8_SIGNED 每個像素僅需要 1 個位元組。 MONO10、MONO12 與 MONO16 每個像素需要 2 個位元組。
注意
- MONO8_SIGNED 由運算子以 MONO8 進行管理,且輸出連結格式將設為 UNSIGNED 類型。 若需要 SIGNED 連結,請使用 CastType 運算子並將連結類型變更為 SIGNED。
- Bayer 格式可以對應至這些 Gray 格式,因為相機運算子不會解譯像素內容。
經過參數化的格式會進行轉換,以符合相機運算子的參數化輸出連結格式。 輸出連結可以設定為多種 Bit Width。 如果相機格式的 Bit Width 大於輸出連結中的參數化 Bit Width,轉換作業會透過在較低位元位置新增位元來執行。 然而,如果相機格式的 Bit Width 小於輸出連結上可用的位元數,則僅會使用最高有效位元。
此外,必須在輸出連結中指定可能的最大影像尺寸。 不過,實際傳輸的影像大小可能會較小,但不得超過此參數化最大值。 對於 1D 影像通訊協定,高度將會被忽略。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {8, 10, 12, 14, 16} |
| Arithmetic | 無號數 |
| Parallelism | 4 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |

上一頁